This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:连接到引脚 R 的上拉电阻器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33, SN75179B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906921/sn65hvd30-pull-up-resistor-connected-to-pin-r

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33SN75179B

大家好、

我在图 30、一个10k Ω 上拉电阻器连接到 SN65HVD33的引脚 R、 我是否可以询问该电阻器的用途? 我是否需要为 SN65HVD33添加该电阻器? 之前、我使用的是不带此电阻器的 SN75179B、但它对我来说工作正常。

如果您需要其他信息、请告诉我。

谢谢!
肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果接收器被禁用(通过拉高/RE 高电平)、R 输出变为高阻抗。  在这种情况下、如果 MCU/UART 需要高电平信号、则需要使用上拉电阻从外部对其进行偏置。  如果不需要该引脚或接收器始终处于启用状态、则不需要上拉电阻(R 输出使用"推挽"结构)。  SN75179B 无法禁用接收器、因此不建议将上拉电阻用于该器件。  如果不清楚、请告诉我。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    现在、我了解原因。 感谢您的友好解释。

    肖恩