This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:HDMI 源 TMDS 特性待机测试

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907575/tpd12s521-hdmi-source-tmds-characteristics-standby-test

器件型号:TPD12S521

嗨、大家好

请查找我的 HDMI 转接驱动器和 ESD 扫描原理图。  

原理图:

HDMI 分类测试。 待机测试。 它们需要使用 HDMI 设备和设备上的磁粉。 并在 TMDS 信号线上添加一个3.3V (50 Ω 上拉电阻)、然后使用 DMM 测试信号电压 y。 要求为3.3V +/- 10mV。 但到目前为止、它们只有2.6V。 那么、如何解决这个问题呢? 或者我们以前是否遇到过相同的问题?

请注意有关分级测试的附件。

HDMI 分类要求:

非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我尝试了解您的问题。

    "要求是3.3V +/- 10mV。 但到目前为止、它们只有2.6V。" 2.6V 来自哪里? 是否可以将其设置为3.3V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们确实在 TMDS 信号线上添加了3.3V (50 Ω 上拉电阻)、然后使用 DMM 测试信号电压。 结果为2.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TMDS 线路内部仅具有 ESD By Pass。

    在 TMDS 引脚中添加3.3V 电压、  TPD12S512内部引脚中不应有任何泄漏电流。

    我怀疑前端器件 IO 引脚( 在 TPD12S512之前) 可能会灌入电流、从而使电压降至2.6V。

    为了验证这一点、您可以焊接任何将3.3V 电压施加到 TMDS 引脚的前端器件、并进行双确认。