This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCA9548A:如何通过软件选择从通道

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907094/ccs-tca9548a-how-to-select-the-slave-channel-through-software

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在使用 tm4c129xnczad 控制器 来连接 tca95485a 器件。在我们的项目中,我们是一个主器件和多个从器 件,因此我怀疑如何通过软件选择从器件通道。 如何进行编程以选择特定的从器件。Plz 可帮助我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandana、

    您是否在寻找有关如何使用 TCA9548A 的简要概述? (如启用器件通道的高级示例代码?)

    或者、您是否在为您的应用寻找该处理器的特定代码? (如果是、我将查看是否可以将该线程重新分配给我们的处理器专家之一)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我正在寻找有关如何使用 TCA9548A 的高级示例代码。

    请帮我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Code-example-of-TCA9548A.txt

    随附的是基于使用 Arduino IDE 的 Atmega 处理器如何执行代码的高级代码示例。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    如果 有任何疑问、我会检查并返回给您。