This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:单像素 RGB666至双像素 LVDS (每个端口仅包含3通道数据与放大器;一个时钟)、是否可行?

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905685/ds90c387a-single-pixel-rgb666-to-dual-pixel-lvds-each-port-only-include-3ch-data-one-clock-is-it-feasible

器件型号:DS90C387A

尊敬的团队:

我的客户有一个新的需求、条件是:单像素18位 RGB666输入、双像素 LVDS 输出。 关于 LVDS 输出、它们仅使用 A0/A1/A2、A4/A5/A6、CLK1/CLK2、但不使用 A3和 A7。 可行吗? 如果没有、我们是否有其他器件可以满足此类要求?(每个 LVDS 端口的像素频率为48MHz)

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    让我来确认一下、您是否正在尝试使用2个 RGB666输入源、并通过2个 LVDS 输出、3个信道差分对和两个时钟信道?

    如果正确、您所需做的就是不连接红色(R16、R17和 R26、R27)绿色(G16、G17和 G26、G27)和蓝色(B16、B17和 B26、B27)的2个 MSB (用于两个输入)、也不连接通道 A3和 A7。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复!

    很抱歉我弄错了。 输入为 RGB888而不是 RGB666、并且它们只使用一个输入端口(24位)。 输出为2个 LVDS、具有 3个信道差分对和两个时钟信道。 可行吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    只是为了澄清目标是什么:

    输入:端口1上的 RGB888、端口2上无任何内容

    输出:A0 - A2、A4 - A6和 CLK 1和 CLK 2

    该 LVDS 信号的发展方向是什么? 它将连接两个独立的显示屏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在客户的旧项目中、

    输入:端口1上的 RGB888、端口2上无任何内容;

    输出:A0-A3、A4-A7、CLK1和 CLK2。

    客户选择 DS90C387A 的单输入像素至双像素输出模式。 它运行良好。

    现在、客户有一个新屏幕、要求如下所示、

    输入:端口1上的 RGB666、端口2上无任何内容、但客户的 CPU 仅支持 RGB888模式。 客户计划放弃 CPU‘s 2 LSB、仅使用 R12-R17、G12-G17和 B12-B17。 这样、它们将丢失2 LSB 信息。

    输出: A0-A2、A4-A6和 CLK1和 CLK2。

    这是否可行? 下面是屏幕的数据表。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、您的分析是正确的。 该系统应该可以正常工作。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复! 是的、客户以这种方式对其进行测试、并且它可以正常工作。

    谢谢、此致、

    雪利