This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907779/tpd6s300-tpd6s300

器件型号:TPD6S300

大家好、

客户想要测试 C_SBU 引脚、但客户想要在6V~17、18V 范围内测试此引脚、这是否会导致以下任何情况?

1.泄漏

2.烧毁

我看到 C_SBU 引脚上的绝对测试用例为-0.3V~24V、只是想对此进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压在绝对最大额定值窗口内、则不会出现任何问题。