请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907779/tpd6s300-tpd6s300
器件型号:TPD6S300大家好、
客户想要测试 C_SBU 引脚、但客户想要在6V~17、18V 范围内测试此引脚、这是否会导致以下任何情况?
1.泄漏
2.烧毁
我看到 C_SBU 引脚上的绝对测试用例为-0.3V~24V、只是想对此进行仔细检查。