This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:将 TVS3300用于10/350US 浪涌保护应用

Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907713/tvs3300-using-tvs3300-for-10-350us-surge-protection-applications

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我们看到 TVS3300用于8/20us 浪涌保护应用。 我们需要保护电路免受10/350us 浪涌的影响。  

要了解10/350US 浪涌、请参阅 ntsa.co.za/.../

在这方面,我的问题是

TVS3300是否可以支持这种10/350浪涌电流?  

由于 TVS3300支持最大35A 电流,我们能否在电路中保持3个 TVS3300并联,使其支持35A*3=105A?

此致、
Prabhakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakar、您好!

    欢迎使用 E2E!

    TVS3300未根据您提到的10/350us 浪涌脉冲进行测试、因此我们没有关于它可以承受的电流量的数据。 它所测试的标准是 IEC 61000-4-5 (8/20us)和 IEC 61643-321 (10/1000us)。 您可以看到、IEC 61643-321是一个持续时间长于您所描述的10/350us 第二个脉冲的脉冲。 TVS3300将能够支持10/350US 脉冲、但缺点是电流额定值会下降。 根据8/20us 脉冲、TVS3300可承受35A 电流、而对于10/1000脉冲、其额定电流仅为4A。

    不建议将这些器件并联放置、因为其中一个器件最终可能会在瞬态事件期间接收大部分能量。 这将导致器件承受超出其限值的应力、并根据冲击的幅度立即或随时间推移而导致故障。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

    感谢您提供详细信息、澄清了我的疑问。  

    此致、
    Prabhakar