This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:如何操作 DP83867IRPAP 的 LED 引脚?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906927/dp83867ir-how-to-work-led-pins-of-the-dp83867irpap

器件型号:DP83867IR

您好!

我对 LED 引脚的操作有一些疑问。

LED_2引脚具有自举配置功能。

 1) 1) PAP 类型没有此功能?

 2) 2)该引脚的自举配置是否 仅用于时钟偏移设置?

例如、我们的电路实现为模式3。

 1) 1)首先、该引脚设置时钟 偏斜、然后该引脚是否用作输出驱动器?

 2) 2)输出电平是多少? 输出电平 I/O 电平吗? 此级别是否与自举配置无关?

谢谢、

Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manwoo、

    在我们的数据表中、我们指定: LED_2:默认情况下、该引脚指示接收或发送活动。 其他功能可通过 LEDCR1[11:8]寄存器位进行配置。 注意:这个引脚是一个只用于 RGZ 器件的自举配置引脚

    (3) RGMII TX 和 RX DLL 偏移带仅在 RGZ 器件上可用


    希望这有助于澄清您对特定封装的某些签带的困惑。 但是、对于任一封装、您都可以通过寄存器写入来配置这些偏斜。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    感谢您的回答。

    我的第二个问题如何? (如果我使用 PGZ 器件)

    我想确切地知道初始操作和输出模式操作。

    谢谢、

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manwoo、

    当然、但我对您的问题感到困惑、您是指48引脚中的 RGZ 器件吗? LED 引脚用作引脚、但也用作 PHY 上某些设置的自举。 根据您使用的自举电阻器、将确定引脚输出端的阈值电压。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia。

    感谢您的回答。

    抱歉、有拼写错误。 我想说"RGZ"、因为 RGZ 类型只有您提到的自举配置。

    不管怎样、当这个引脚用作输出驱动器时、它的电平将由电阻器确定、对吧?

    在数据表(8.5.3)中、它用作模式2、LED_2引脚的输出电平 为1.8*(2.49/12.49)=0.36V、对吧?

    实际上、我想知道以下情况。

    我们的电路使用 PAP 类型(LED_2引脚不能通过硬件设置进行设置)、但有自举配置电阻器、如上示例。(在数据表8.5.3中)

    这种情况如何? 当该引脚用作输出驱动器时、LED_2引脚的输出电压电平是多少?

    我们检查了该引脚、该引脚电平为1.8V。 正确吗? (这意味着这种情况与电阻分压器无关)

    请给我一个答案!

    谢谢、

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manwoo、您是否在 LED2上使用了电阻器、即使是 PAP 封装也是如此、您在输出端看到的是1.8V 电压?  

    我们有一个高精度实验室视频、介绍了自举的工作原理以及如何计算电压:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-ethernet-bootstraps

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/ti_precision_labs_-_ethernet_bootstraps.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia。

    感谢您的回答。

    我了解如何在引导前和引导后工作。

    但是、当该引脚用作输出引脚时、我不清楚输出电平。

    这个引脚被驱动为1.8V 电平、但是这个芯片电平之外的电压不是1.8V。

    该引脚的电平是多少? 它可以通过叠加来轻松计算?

    谢谢、

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manwoo、

    您能否提供您的 LED_2原理图、引脚上的元件以及测量的电压以及在哪里?  

    我想了解并了解您在哪里可以看到1.8V 电压

    谢谢、

    Cecilia