大家好、
当 Vd 低于0.5V 时、状态为隐性、当 Vd 超过0.9V 时、状态为多米诺骨牌。 “超过0.5V 和低于0.9V”的状态是什么? 如果电压介于0.5V 和0.9V 之间、信号如何工作?
我可以发现“符合 CAN 标准的驱动器必须在54Ω Ω 负载上产生至少1.5V 的电压”一句关于隐性和显性的句子,这句话的含义是什么?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当 Vd 低于0.5V 时、状态为隐性、当 Vd 超过0.9V 时、状态为多米诺骨牌。 “超过0.5V 和低于0.9V”的状态是什么? 如果电压介于0.5V 和0.9V 之间、信号如何工作?
我可以发现“符合 CAN 标准的驱动器必须在54Ω Ω 负载上产生至少1.5V 的电压”一句关于隐性和显性的句子,这句话的含义是什么?
谢谢你
加拉姆
0.5V 至0.9V 差分电压范围是一个不确定的电压范围、在此范围内输出未知。 这些差分电压阈值由 ISO 11898-2 CAN 规范设置。 在标称运行的系统中、该电压范围不是稳态电压、而是从显性到隐性以及从隐性到显性的转换范围。
54Ω Ω 负载点上的1.5V 电压定义了 CAN 收发器的最小总线驱动器强度。 收发器需要能够在54Ω Ω 端接电阻上至少驱动1.5V 电压、以便即使在不理想的总线条件下也能满足差分阈值。
请告诉我这是否合理、或者您是否有任何其他问题。
此致、
加拉姆
当 TXD 为逻辑0时、比较器发送信号来驱动两个 FET (一个在 CANH 上、一个在 CANL 上)。 以便 CANH 上拉至 VCC、CANL 下拉至 GND。 由于 FET 和二极管的 Rdson 上的压降、CANH 上的电压不会达到5V、CANL 也不会达到0V。 请在 此处查看我的最新回复 、了解有关该问题的更多详细信息。
在 VCC 和 GND 之间连接一个电阻分压器以创建 VCC / 2值、CANH 和 CANL 都连接到该值。 当 TXD 为逻辑1时、FET 不会驱动、因此 CANH 和 CANL 信号偏置到该电阻分压器、该分压器将电压设置为 VCC / 2。
此致、