This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:图20中的错误、调制解调器接收器传播延迟的测量

Guru**** 2893000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907852/sn65hvd63-error-in-figure-20-measurement-of-modem-receiver-propagation-delays

器件型号:SN65HVD63

大家好、

您能解释一下图20吗?  

从 RXIN 上电压为0.5VL 的点指定 tPHL 和 tPLH。

0.5VL 是 RXOUT 电压的一半、对于5V 电源、该电压将为~2.5V、对于3.3V 电源、该电压将为1.65V、这毫无意义、但 RXIN VPP 可能远小于该电压。

此外,由于接收器不知道在发生 VPP 之前将会是什么,因此它也不能作为0.5VPP 的拼写错误。

在 RXIN 图的图中、VPP 是否应该是 VL? 如果不是、您能否澄清接收器传播 时序?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    RX 时序波形的 OOK 部分上的电压实际上应该以 VPP 而不是 VL 为基准。  VL 仅作为逻辑引脚(如 RXOUT 和 DIR)的基准才有意义。  感谢您指出这一点-我们可以确保在下一个修订版本中进行更正。

    很好的一点是,即使更正了拼写错误并将该基准电压视为0.5*VPP,它仍然没有意义,因为接收器检测到输入状态变化的时间点是电压超过 VIT 时。  该参数的特征是 OOK 信号具有快速转换时间(与发送器生成的时间相当)、因此超出 VIT、超过0.5*VPP 和达到 VPP 的时间都将在几纳秒内。  由于传播延迟大约为微秒(主要由解调延迟决定)、因此转换中确切阈值电平的区分不会对规格值产生重大影响。

    请告诉我这是否合理、或者是否还有其他问题。

    此致、
    最大