This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:支持 Apple 2.4a 协议

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907688/tusb4020bi-q1-support-apple-2-4a-protocol

器件型号:TUSB4020BI-Q1

大家好、

我的客户正在调查2个端口 USB2.0集线器、 并提出了 TUSB4020BI-Q1。 客户提出的问题很少。

分频器模式是否支持苹果2.4a? (TUSB4020BI-Q1似乎仅支持分频器模式1和2、对吧?)

2.是否有任何参考电路可与客户共享以设计 SCH。

3.如果 TUSB4020BI-Q1无法支持 Apple 2.4a、建议使用哪种器件?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    1.更正了 TUSB4020B 仅支持模式1和模式2。

    请参阅 EVM 指南中的原理图 、https://www.ti.com/lit/ug/sllu219/sllu219.pdf?ts=1590162401143

    3.我们没有类似的支持苹果2.4A 的集线器,但我建议使用其中一个独立的充电控制器并禁用集线器上的充电。  如果需要符合汽车标准的器件、则该器件可以工作:  

    此致、

    JMMN