This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:未使用3个通道时的功耗

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907192/ds90lv804-power-consumption-when-3-channels-are-unused

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件: DS90LV001

大家好、

您能否告诉我 如何估算 DS90LV804在未使用3个输入(仅使用一个通道)时的功耗?

可以节省多少功耗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    对于该器件、我们没有单个通道的电流消耗数据。 如果您仅使用1个通道、是否可以改用 DS90LV001?

    此致、

    I.K.