This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:去耦电容

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907512/tfp410-decoupling-caps

器件型号:TFP410

我们有一位客户询问如何建议去耦电容器的尺寸。

来自数据表:

图33. 尽管下一页建议使用22uF 电容器、但电源去耦原理图显示的是10uF 电容器。

9.1 DVDD

μF μ F 电容器。
9.2 TVDD
μF μ F 电容器。
9.3 PVDD
μF μ F 电容器。

请提供建议。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这两个选项都很好、因为它们只是建议。 去耦方案可能会因系统实现和电源噪声而异。 我们的旧工作台板同时使用10uF 和22uF 电容。

    此致、

    I.K.