This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 转 SD 卡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906986/tusb9261-usb-to-sd-card

器件型号:TUSB9261

您好!

我的客户将使用 TUSB9261完成一个项目。

以下是他们提供的信息:

  对于为 USB 海量存储类定义的标准 UFI 命令(或 SCSI 命令)、桥接 IC 会照常处理它们。

  但对于某些特定命令、桥式 IC 将通过1位或4位 SDIO 接口与 micro SD 卡传递/获取负载。 (1位就足够了、但4位更好)

  桥式 IC 的 SDIO 接口可通过 GPIO 在此设计中使用软件/固件来实现。

请帮助检查:

1.是否可以通过修改 TUSB9261 FW 来实现?

2.对于此应用程序,它是否有任何软件或硬件限制?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    本文档提供了有关 TUSB9261的 GPIO 通常用于实现哪些功能的更多信息:  http://www.ti.com/lit/an/slla315e/slla315e.pdf

    我们 尚未使用 TUSB9261 FW 实现 SDIO 接口、它超出了以前用于实现 GPIO 的范围。

    2. 我们无法支持 TUSB9261的新固件开发  

    请注意、我们对 TUSB9261的支持仅限于现有代码/文档。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您的问题得到了解答、请将其标记为已解决。   

    谢谢、