This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:高数据速率器件

Guru**** 2505005 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401, DS125BR401A, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905330/ds64br401-high-data-rate-device

器件型号:DS64BR401
主题中讨论的其他器件: DS125BR401ADS125BR401

大家好、

您是否建议 TI 是否拥有或计划拥有 DS64BR401

用于9Gbps 或12Gbps 器件的功能器件?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    请查看 DS125BR401或 DS125BR401A。 这两个器件不是100%引脚兼容、但支持12.5Gbps 数据速率。 以下是 DS125BR401数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds125br401.pdf?&ts=1589468691385

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nasser-San

    感谢你的建议。

    让我通知客户。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    如果还有其他问题、我们关闭此问题并打开新问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nasser-San

    我可以告诉您的建议。 谢谢你。

    让我们关闭此案例。

    此致、

    Shidara