This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:无法将测试图形输出到我们的1920 x 1080面板

Guru**** 2544510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906066/sn65dsi84-cannot-output-test-pattern-to-our-1920-x-1080-panel

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

各位专家、您好!

我们的 NXP i.MX8MQ 项目使用 SN65DSI84将 MIPI 转换为 LVDS 信号。

我们尝试使用 DSI_Tuners 生成所有寄存器设置并启用 Reg 3CH = 0x10以输出测试模式、但它失败且 Reg -E5 = 0x7d。

我们还尝试使用 DSICLK 和 REFCLK 进行相同的测试、但测试模式无法输出到面板。

请帮助您查看我们的设置。

(1) AU-M215H 1920 x 1080面板参数是否正确? (http://www.bfdisplay.fr/fiches-techniques/ecrans-tft/AUO%20-%20M215HTN01_V1.pdf)

LVDS_HPW = 2

LVDS_HBP = 74

LVDS_HFP = 14

LVDS_VPW = 2

LVDS_VBP = 36

LVDS_VFP = 12

(2)使用 DSI_Tuner 生成 SN65DSI84寄存器设置。

e2e.ti.com/.../SN65DSI84_5F00_DSI_5F00_Tuner_5F00_Conf.zip

e2e.ti.com/.../SN65DSI84_5F00_Registers.zip

e2e.ti.com/.../3058.sn65dsi84_5F00_test_5F00_m215h.zip

e2e.ti.com/.../M215HTN01.1.pdf

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    查看 DSI 调谐器设置、您的 DSI-CLK 速度太快。 对于这些设置、您的 DSI CLK 应为444MHz。

    还请确保您正在启用寄存器0x0D 中的 PLL、因为这需要手动完成。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复。

    请帮助我查看我的测试脚本?

    e2e.ti.com/.../6327.sn65dsi84_5F00_test_5F00_m215h.zip

    第一个命令和最后一个命令如下所示:

    回波"set reg-09h to 01h"(将 reg-09h 设置为01h)
    i2cset -f -y 2 0x2C 0x09 0x01
    睡眠0.1

    回波"将 REG-0Dh 设置为00h"
    i2cset -f -y 2 0x2C 0x0D 0x00
    睡眠0.1

    (笑声)

    (笑声)

    回波"将 REG-0Dh 设置为01h"
    i2cset -f -y 2 0x2C 0x0D 0x01
    睡眠0.1

    回显"将 REG-09h 设置为00h"
    i2cset -f -y 2 0x2C 0x09 0x00
    睡眠0.1

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您仍然需要如上所述更新时钟设置。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    我尝试测量 MIPI DSI CLK_p 信号、时钟速率为240MHz。

    DSI CLK 似乎将为480MHz。 对吗?

    但测试模式仍然无法输出。

    你有什么建议吗?

    感谢您的大力支持。

    e2e.ti.com/.../CSR_5F00_DSI_5F00_480MHz_5F00_20200522.txt

    此致、

    标记