This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:产品选择

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1064, TUSB564, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907334/tusb501-product-selection

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件:TUSB544TUSB1064TUSB564TUSB1044

您好!

您是否有具有 PD、CC 控制器和 USB 3.0多路复用器的集成产品、

有什么解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有这样的集成解决方案。

    我们拥有集成了 PD 和 CC 控制器的 TPS6598x 系列、以及 TUSB546、TUSB1046、TUSB544、TUSB1044、 用于 USB3.0 MUX 的 TUSB564和 TUSB1064取决于所需的数据速率和应用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你