This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:使用&quot 时数据丢失;ping 测试"

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906111/dp83822i-data-lost-when-using-ping-test

器件型号:DP83822I

大家好、

在使用"ping"进行测试时、我们会遇到问题。

数据将丢失约4%。

它们之前使用了 KSZ9031、并更改为 DP83822、因此它们使用与 DP83822相同的 KSZ9031原理图。

您能否帮助检查这三个上拉/下拉电阻器是否会导致此问题?

谢谢你。

 

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    您知道之前用于 KSZ9031的突出显示的这些电阻器的用途吗? 它们是否用于捆绑? 您需要确保电阻器值符合 DP83822自举的电压阈值  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我们移除了这3个电阻器、但在这种情况下没有帮助。

    如果有任何可能导致此问题的原因、您是否还可以检查原理图?

    我已经向您发送了整个原理图。

    谢谢你。

    最棒的

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    是的、我可以为您查看原理图。 出现这种现象时、您可以提供寄存器转储吗? 您能否解释一下这些电阻器最初的用途是什么?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我已经为您提供 了发生这种现象时的寄存器转储。

    您是否发现他们的原理图有任何错误?

    它们只是复制 ti_am572xevm 的设计、因此没有理由连接这些电阻器。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cindy

    如何测量4%的数据丢失? 您能否共享时钟和数据线的示波器捕获? 也许有人知道数据丢失是否存在某种延迟。 数据丢失是来自电缆侧还是来自 MAC 侧?

    我已经查看了原理图、以下是我的评论:  

    您是否确认 XI 的时钟正常? 您是否已确保晶体满足所需的 ppm?  

    磁性元件的规格是什么? 使用这些外部组件(即50ohm 上拉电阻器和电容器)、它们是否满足 DP83822的要求?

    谢谢、

    Cecilia