This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:在 TVS3300和 TVS 二极管之间进行 ESD 测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907447/tvs3300-esd-test-among-tvs3300-and-tvs-diode

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我的客户运行 ESD 测试并比较 TVS 二极管和 TVS3300之间的结果。

测试条件:

TVS 二极管测试结果

TVS3300测试结果:

连接 ESD 后、TVS3300的电压会迅速降低。 连接 ESD 后、TVS 二极管的电压保持在大约40V。

您能否给我建议、为什么 TVS3300的电压会很快降低?
我猜 TVS3300中的随机二极管很小、放电速度比 TVS 二极管快得多。 正确吗?

此致
Nagata。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    欢迎使用 E2E!

    不确定在 ESD 冲击之后将 TVS 二极管的电压保持在40V、但我怀疑它是与该器件相关的一些电容。 TVS3300中的有源电路旨在对 ESD 和浪涌冲击的瞬态进行放电、而不会存储任何可能保持高电压的能量、就像 ESD 二极管情况一样。

    此致、

    Andy Robles