This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:功能支持接口 DP?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TMUXHS4212, HD3SS214, HD3SS460, TUSB544, TUSB1044, TUSB564, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906961/hd3ss3202-function-support-interface-dp

器件型号:HD3SS3202
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212HD3SS214HD3SS460TUSB544TUSB1044TUSB564TUSB1064

大家好、  

我想知道 HD3SS3202是否可用于 DP 接口? 因为我在数据表中找不到任何相关信息

如果不是、 TMUXHS4212是否应该是更好的建议? (支持 DP/USB3.0 MUX 功能)

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DP、HD3SS214/215更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    HD3SS3202  不能用于 DP 接口?  

    客户需要 DP/USB3.0 MUX 功能、正如我在 HD3SS214/215的数据表中看到的、它是否支持 USB3.0?

    对于 DP 和 USB3.0、最好的建议是什么

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 USB Type-C 应用吗? 对于 USB Type-C 应用、请考虑以下解决方案。

    拉电流和灌电流应用

    • HD3SS460 ->仅 MUX、如果需要转接驱动器、TUSB544 (USB5G/DP8.1G)/TUSB1044 (USB10G/DP8.1G)

    源应用

    • USB5G/DP8.1G 转接驱动器+ MUX -> TUSB546
    • USB10G/DP8.1G 转接驱动器+ MUX -> TUSB1046

    灌电流应用

    • USB5G/DP8.1G 转接驱动器+ MUX -> TUSB564
    • USB10G/DP8.1G 转接驱动器+ MUX -> TUSB1064

    谢谢

    David