This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于传输延迟

Guru**** 2422600 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906497/dp83869hm-about-transmit-latency

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

我对 DP83869HM 的较晚 NCY 传输有疑问。
请按照以下8种模式说明每个传输延迟。
(__LW_AT__它与 Cu 至 RGMII / RGMII 至 Cu 几乎相同吗?)

[铜- SMGi]
1.Cu (100m)至 SGMII
2.Cu (1G)到 SGMII
3.SGMII 至 Cu (100m)
4.SGMII 至 CU (1G)

[铜-光纤]
5.Cu (100m)到光纤(SON、SOP/100BASE-FX)
6.Cu (1G)到光纤(SON、SOP/1000BASE-X)
7.fibre (SON、SOP/100BASE-FX)到 Cu (100M)
8.光纤(SON、SOP/1000BASE-X)至 CU (1G)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的器件。 DP83869数据表中应列出我们的所有延迟详细信息。 如果您没有找到所需的延迟、请告诉我。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在 DP 83869数据表的表8.6中、仅列出了延迟 a、b 和 c。
    A. RGMII 至 Cu (1G)
    b. RGMII 至 Cu (100m)
    C. Cu 至 RGMII (100m)

    请按照以下8种模式说明每个传输延迟。
    (__LW_AT__它与 Cu 至 RGMII / RGMII 至 Cu 几乎相同吗?)
    [铜- SMGi]
    1.Cu (100m)至 SGMII
    2.Cu (1G)到 SGMII
    3.SGMII 至 Cu (100m)
    4.SGMII 至 CU (1G)
    [铜-光纤]
    5.Cu (100m)到光纤(SON、SOP/100BASE-FX)
    6.Cu (1G)到光纤(SON、SOP/1000BASE-X)
    7.fibre (SON、SOP/100BASE-FX)到 Cu (100M)
    8.光纤(SON、SOP/1000BASE-X)至 CU (1G)
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它几乎是相同的。

    谢谢、

    Cecilia