This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:磁性元件选择

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907483/dp83869hm-magnetics-selection

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

大家好、团队、

我的客户在其设计中使用 DP83869HM、想知道您是否可以帮助选择磁性元件。 通常情况下,对于 PHY,它们使用了磁力插孔,但在该应用程序中不起作用。  因为在某些情况下、一个磁性元件会在没有插孔的情况下馈送另一个磁性元件。

这是可行的吗?  

他们做了一些研究、我找到了这个:HX5004ENL

要求:

参数测试条件典型单元

匝数比±2%容差1:1 -

插入损耗1-100MHz -1dB

回波损耗

1-30MHz -16dB

30-60MHz -12dB

60-80 MHz -10 dB

差分转共模

模式抑制

1-50MHz -30dB

60-150 MHz -20 dB

串扰

30 MHz -35 dB

60MHz -30dB

开路电感8mA 直流偏置350 µH μ A

隔离 HPOT 1500Vrms

请告诉我是否还有其他可供澄清的东西。

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    DP83869EVM 和参考设计中使用的磁性元件是 HX5008NL、这是否对您的客户有效?

    此致、
    Justin