请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869EVM
大家好、团队、
我的客户在其设计中使用 DP83869HM、想知道您是否可以帮助选择磁性元件。 通常情况下,对于 PHY,它们使用了磁力插孔,但在该应用程序中不起作用。 因为在某些情况下、一个磁性元件会在没有插孔的情况下馈送另一个磁性元件。
这是可行的吗?
他们做了一些研究、我找到了这个:HX5004ENL
要求:
参数测试条件典型单元
匝数比±2%容差1:1 -
插入损耗1-100MHz -1dB
回波损耗
1-30MHz -16dB
30-60MHz -12dB
60-80 MHz -10 dB
差分转共模
模式抑制
1-50MHz -30dB
60-150 MHz -20 dB
串扰
30 MHz -35 dB
60MHz -30dB
开路电感8mA 直流偏置350 µH μ A
隔离 HPOT 1500Vrms
请告诉我是否还有其他可供澄清的东西。
感谢您的支持!
Errol