This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:讨论变压器的上拉电阻器影响

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905307/dp83848i-pull-up-resistor-influence-discussion-of-transformer

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户需要通过 DP83848I 电路板上 RJ 连接器和接地端之间的2kV 共模浪涌测试、他们发现、在浪涌测试后、变压器将非常热、当添加上拉电阻器时、电阻器 wwbeten 3.3V、TDC_P 将降低温度。 我的客户对此经销商有两个问题、

是否可以添加上拉电阻器? 如果他们增加 了上拉电阻器、会产生什么影响?

2.当电阻为4.7K 时、他们发现一些数据丢失、我们建议通过浪涌测试的值是多少?

谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    TI 设计指南中不建议在变压器共模中添加电阻器。 该电路不是我们团队的特色、因此我无法评论它可能对浪涌保护或数据传输产生的影响。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果客户连接此电阻器、则会促使我们了解影响、如果您可以与团队讨论、让客户知道他们需要承担哪些风险、您会感激吗? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您对客户的问题有什么想法吗? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    串联电阻与变压器共模之间的 IR 压降可能会导致您的设计中出现 BER 问题。 这不是 TI 已经描述的电路、不建议这样做。  

    您如何选择4.7K 电阻器? 您是否尝试过使用铁氧体磁珠或额外电容?  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我们已经尝试过铁氧体磁珠解决方案、但问题无法解决。 因此、我们使用上拉电阻器、我们将电阻器减小到1.2k、但数据损耗也无法解决。 这里的额外电容是什么意思?

    可以共享任何其他解决方案来解决这里的热性能问题? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    DP83822系统级浪涌测试期间实现的两种解决方案是确保磁体和 MDI 信号布线下方没有接地层、以及使用4700pF 电容和1Mohm 电阻器将系统接地与屏蔽接地隔离、如下图所示。

    DP83848是15年前发布的、而浪涌测试在发布时可能尚未成为标准。 如果这是一种新设计、我建议将 DP83822或 DP83826用于稳健的工业应用。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我没有看到您的图片、您能否再次向我分享该图片? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、

    Justin