This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:低成本解决方案/器件推荐

Guru**** 2958840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408, DS40MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907149/sn65lvcp408-lower-cost-solution-part-recommendation

器件型号:SN65LVCP408
主题中讨论的其他器件: DS40MB200

团队、

我正在寻找一个或多个器件来接收4个 CML 对、并驱动每个输入的两个副本(输出8个对)。 起初、我在看 SN65LVCP408、但我想知道是否可以实现成本更低的解决方案。 数据速率为3.1875、但如果要求发生变化、我希望在此方面留有一定的裕度。
该器件需要具有工业温度并至少具有5年的有效生产。

根据我的判断、SN65LVCP408似乎是最合适的。 也许 DS40MB200也是合适的选择? 请告诉我您的想法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为任一器件都可以正常工作、我同意 LVCP408是非常适合的。  需要两个 DS40MB200器件来接收所有4个 CML 对、并作为8个差分信号对重新传输。

    此致、

    Lee