This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:器件兼容性问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, SN65LVDS049, DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907287/sn65lvds049-device-compatibility-questions

器件型号:SN65LVDS049
主题中讨论的其他器件: SN65176BDS90LV019

尊敬的 TI 团队:

我的客户 希望在 SN65176B 之间使用 RS422或 RS485与 SN65LVDS049通信。

是否存在兼容性问题?

请检查一下。

谢谢!

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    在 RS422/RS485差分接口(A/B 引脚)上、这种想法存在一些接口问题。

    建议 LV049输入接收的信号振幅比 SN65176B A/B 引脚提供的信号振幅小得多。

    2. LV049输出的振幅不足以驱动 SN65176B A/B 输入所需的信号

    SN65176B 基于5V 电源、而 LVDS049仅为3.3V 电源。

    如果您要连接 到 SN65176B 上的 R 和 D 引脚、我建议使用5V LVDS 器件来简化接口。

    一个选项是 DS90LV019。

    此致、

    Lee