This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据线路上的过压钳位

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907189/over-voltage-clamp-on-data-lines

主题中讨论的其他器件:TPD2E2U06

大家好、

我正在寻找一个器件建议、以保护一些暴露的数据线(即 USB 的 D+/D-)免受高达18V 的潜在短路电压的影响。 我曾想 TPD2E2U06这样的器件可以正常工作、但不确定该器件是否能够在短路持续很长时间的情况下正常工作、因为它旨在提供 ESD 保护。

您是否建议使用相对无源器件来满足此类要求?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们的 ESD 产品系列经过集成、可防止短时 ESD 和浪涌事件。 要详细了解器件的额定测试标准、您可以查看应用报告"IEC61000-4-x TI 保护器件测试"。

    话虽如此、我们的器件不能为短路事件提供保护。

    此致、

    Andy Robles