This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:EVM/数据表不一致。

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907052/xio2001evm-evm-datasheet-inconsistencies

器件型号:XIO2001EVM
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

1187 XIO2001 ZGU EVM 修订版 C

我目前正在使用 XIO2001开发解决方案。 遗憾的是、我们目前的设计不允许 PC 检测电桥。 在进行故障排除的过程中、我偶然发现 EVM 和支持文档之间存在一些不一致之处。 在 EVM 中、每个 PCI 插槽都有三个信号、它们的布线长度匹配。 第一个是 PCI_CLK、这在文档中进行了说明。 但是、另外两个、nREQ 和 nGNT、我无法找到执行此操作的原因的支持文档。

我想知道是否需要这样做? 为何在 EVM 上完成此操作? 这些信号长度匹配到什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    无需匹配 nREQ 和 nGNT 信号的布线长度。  我没有记录在 EVM 上执行该操作的原因。

    此致、

    Davor