This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:TE 和 PE 引脚的 IIL 和 IIH

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906947/sn75160b-iil-and-iih-for-te-and-pe-pin

器件型号:SN75160B

各位专家:

下面显示了针对端子引脚的 IIL 和 IIH 规格。

我的问题是、TE 和 PE 引脚的 IIL 和 IIH 是什么?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    IIL 和 IIH 规格适用于端子引脚。 但是、如果您参考数据表上的输入和输出原理图、TE/PE 引脚的 IIL 和 IIH 应与端子的 IIH 相似。 更具体地说、TE/PE 的 IIL/IIH 比端子的 IIL/IIH 大约11%(10/9)。

    此致、

    Hao