This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:原理图审阅

Guru**** 2932810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904786/tps25810-schematic-review

器件型号:TPS25810

大家好、

以下是客户应用的要求。 我建议 将 TPS25810 用于其应用。

您可以帮助查看原理图吗? 请提供一封电子邮件、我会将原理图私下发送给您。

感谢您的热情支持。

电源模式:电源(5V 2Amath)、无 PD

数据模式:DFP (主机)

端口:USB3.0 Type-C

应用:OTT/STB、用于 USB 存储

此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您可以将原理图发送到我的电子邮件。 您可以在 infolink 上找到我的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    但愿一切顺利。 我 上周向您发送了原理图。

    您对此案例有什么建议吗?

    期待您的回复。

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    刚刚回复了您的电子邮件