This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:眼图与放大器;KR

Guru**** 2383130 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800, DS110DF111, DS125DF410, DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906679/ds125br800-eye-diagrams-kr

器件型号:DS125BR800
主题中讨论的其他器件: DS110DF111DS125DF410DS125BR820

团队、

有关 DS125BR800的一些问题:

  1. 它可以 捕获眼图吗?
  2. 我们如何使用标准 TI i2c 软件狗和一些 GUI 应用显示眼图?

  3. 我们是否必须在每个上电周期后通过 i2c 对均衡进行编程、或者是否可以从 EEPROM 加载?
  4. 您是否有关于此转接驱动器芯片在 KR eQ-AutoNeg 周期中如何工作的信息? 它会干扰它、还是会导致 AutoNeg 故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125BR800不会捕获眼图- DS110DF111或 DS125DF410等10G/12G 重定时器将捕获眼图。

    2.在上面列出的重定时器上、可以使用 Sigcon Architect GUI 通过 SMBus 接口显示眼图

    3.您可以在每个下电上电后加载 SMBus 或在加电时从 EEPROM 加载。

    DS125BR800 (A)或 DS125BR820是线性均衡器器件、允许10G-KR 波形的模拟特性传递到以太网接收器。  这样就可以像转接驱动器不在通道中一样进行链路训练。  对于以太网接收器、该通道的衰减比没有转接驱动器的通道小。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    谢谢。 这会有所帮助。 我的问题是反射和串扰增加、而不是过度衰减。 我想我必须使用重定时器、但链接训练是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的重定时器可以帮助解决反射和串扰问题、但对于两个10G-KR 组件、需要关闭链路训练。

    此致、

    Lee