This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:眼图监视器-更多详细信息?

Guru**** 2930060 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906561/ds110df111-eye-monitor---more-details

器件型号:DS110DF111

您好!

我们目前正在应用中使用 DS110DF111重定时器、并读取眼图监视器的输出。 正如您在随附的附件中看到的、眼图中似乎没有交叉点、因此我想知道我是否可以获得有关这种情况的更多信息、以帮助我们了解我们为什么要获得这种情况。

-获得的眼图是输入端两个信号的差分结果吗? 即 INA_P 减去 INA_N
-还是仅表示其中一个、即这是信号 INA_P?

感谢您提供的任何信息!

此外、用于捕获此眼图的设置如下:
- 0x3E、0x00
- 0x11、0x00
- 0x11、0x80
- 0x24、0x83
-从寄存器读取眼图、64x64读取 x2 (以确保全眼图)
- 0x3E、0x01
- 0x11、0x01
- 0x24、0x01

提前感谢您。

此致、
Andrea

e2e.ti.com/.../EYE_5F00_25.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    眼图基于两个 P/N 信号-它是全差分信号。

    眼图张开度并不总是在64x64矩阵中居中。  在您的情况下、交叉点从列"an"变为"BU)、并且开头是此段前后其余列的组合。

    眼图看起来很宽。  文件名表明您以~ 2.5Gbps 的速率运行?  对于低于5Gbps 的数据速率、CTLE 功能不会自动调整。  默认情况下、它设置为相对较高的值。  更改通道寄存器0x3A 中的此值可能会改善您的眼图张开度。

    通道寄存器0x3A = 0xA5 (默认值)

    通道寄存器0x3A = 0x00 (新值)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢你的答复。  

    关于交叉,我同意你的看法,即它在“An”列和“BU”列之间。 但是,如果是交叉,绝对值是否会更高@ 0V (绿色部分)? 在电子表格中、您可以看到这些值远低于交叉起点(黄色部分)。

    也感谢您提供有关 CTLE 的提示。  

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    器件检测边沿的方式会在交叉点中间产生较少的"命中"或较低的数字。  这是正常行为。

    如果我们可以通过调整 CTLE 值来改善抖动、则数字应随着交叉点的定义变得更加明确而增大。

    此致、

    Lee