This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:BUSPOWERZ = 1.8V

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906942/tps65982-buspowerz-1-8v

器件型号:TPS65982

大家好,我已经使用 TPS65982制作了一个测试板,并将1.8V 电压连接到 BUSPOWERZ 引脚。

电路板功能是接收器,由 VBUS 供电,并在 PP_HV 引脚上输出5V @ 3A。

我将电路板连接到 USB Type-C 电缆、即使尚未对具有 FW 的闪存进行编程、也会在 PP_HV 上输出5V 电压。

TPS65982在 PP_HV 引脚上输出5V 电压的原因是否?

请注意、它处于无电电池模式、未连接 VIN_3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eriks、您好!

    这是预期行为。 当 TPS65982在电池电量耗尽的情况下启动时、它读取施加到 BUSPOWERZ 引脚的电压、以确定如何为系统提供 VBUS 电源。 由于您要为该引脚提供1.8V 电压、因此在 VBUS 上施加的电压将提供给 PPHV。 您可以参考数据表中的以下屏幕截图以供参考。