This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:存储温度?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906752/sn65lvdt100-storage-temp

器件型号:SN65LVDT100

团队、

请告知 SN65LVDT100的存储温度。 我在 d/s 中没有看到这一点

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用类似封装的器件的存储温度范围为-65°C 至+150°C。  是否需要特定的温度?

    此致、

    Lee