This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:器件 TUSB8043的工作温度范围

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906312/tusb8043-operating-temperature-range-of-the-device-tusb8043

器件型号:TUSB8043

您好!

我已经计划在我的设计中使用 TUSB8043。 在数据表中、我可以找到两个温度、如所示

  • 自然通风工作温度范围为0 至70°C
  • 工作结温范围为-40 至105°C

您能告诉我它们之间的区别是什么吗?

器件的工作温度范围是多少?  

我的工作温度范围设计要求为-20 至85°C 请确认我是否可以根据我的要求使用此器件

谢谢、

梅纳卡