This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:如果将 VCCB 连接到1.8V、会发生什么情况?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906862/tca9517-what-will-happen-if-connect-vccb-to-1-8v

器件型号:TCA9517

大家好、

如标题所示、如果将 VCCB 连接到1.8V、会发生什么情况?

客户将 VCCA 连接到3.3V、将 VCCB 连接到1.8V。  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaq、

    器件很可能会保持复位状态且不会运行。 数据表中提到、上电电路在高于2.5V 之前不会启用 B 侧驱动器、这里可能有一些裕量、但700mV 有很大的差异。

    即使器件确实工作、B 侧的电压仍为0.54V、这与 I2C 规范定义的1.8V 电压的 VIL 规范相同。 这里根本没有裕量。

    客户应修改其电路板/原理图以解决 Vcc 规则。

    -Bobby