This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:AM26C31MDREP 和 AM26LV31ESDREP 的输出阻抗

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905811/am26c31m-output-impedance-of-am26c31mdrep-and-am26lv31esdrep

器件型号:AM26C31M
主题中讨论的其他器件:THVD1500AM26LV31

大家好、我需要知道以下器件的有源输出阻抗:

AM26C31MDREP
AM26LV31ESDREP

数据表在两种情况下均未说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

     应用中的负载条件是什么? 有关  AM26C31MDREP 的驱动强度、请参阅 THVD1500数据表中第6.8节(第8页)的图2。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说输出阻抗是动态的吗? 我尝试根据器件的输出阻抗来调整串联端接的大小、而不是另一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器的阻抗不是线性的。 在 RS485/422系统中、如果总线在接收器侧正确端接、则应最大限度地减少反射、并且驾驶员侧不会看到太 多能量反弹。  您可以参阅此 博客 了解 有关终止的讨论。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 AM26LV31ESDREP 的任何详细 I 与 V 曲线?

    我们正在考虑一个串联端接应用、即 RS-422 (即一个发送器、一个接收器)。  此应用没有直流电流、不过将有一个短暂但很小的交流电流脉冲来为电缆电容充电。  我们将阻抗控制为100欧姆差分。  您能否推荐使用串联端接电阻器的值?

    此外、我认为应用手册中可能有一个拼写错误:

    是:不需要终端网络的一种情况是网络的双向环路时间远高于一个位时间(~<0.1×双向环路延迟)。 在这种情况下、每次反射到达网络的一端时、反射都会损失能量。

    应为:

    不需要终端网络的一种情况是网络的双向环路时间远小于一位时间(~<0.1×双向环路延迟)。 在这种情况下、每次反射到达网络的一端时、反射都会损失能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成 AM26LV31的输出电压与电流曲线可能需要一些时间。 我将为您获取数据。

     关于博客上的观点、我认为这意味着反射能量将在   长电缆中耗尽。 另一方面、如果距离较短、则可以在发送器输出端观察到影响、例如 上升沿的阶跃。  本应用 手册 是   有关反思的技术讨论的良好资源。

    www.ti.com/.../snla027b.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续关注数据和您的建议。

    我在博客文章中看到了您的观点;我是从临界长度的角度来看待这一点的、该长度表示给定驱动器的上升时间的最大电缆长度。  短于关键长度的未端接连接可能会产生反射、但它们将在信号稳定到其新值之前耗尽。  此概念假设接收器上的反射太小、无法跨越逻辑阈值并产生干扰。  

    Josh