This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:时钟输出问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906780/dp83867cs-clock-out-question

器件型号:DP83867CS

默认时钟输出在输入时钟上设置为25MHz。 我们将此 PHY 连接到 NXP T2081。 T2081似乎要求时钟输出为125MHz。 这是我在所有 GbE 设计方面的经验。 我们如何使 PHY 为 MAC 生成恒定的125MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的器件并提交此问题。 DP83867具有寄存器配置寄存器0x0170、可让您配置时钟输出。 选择任一发送时钟应该会为您提供所需的125MHz。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cecilia、

    我们确实尝试了这种方法、它暂时起作用。 我们担心此解决方案在 VxWorks 或 Linux 等实际环境中的稳健性。 在 U-boot 中进行更改后、我们下载了 Linux、启动了 Linux、并将时钟频率改回25MHz、不再传输数据。

    您是否建议我们在 U-boot、Linux 和 VxWorks 驱动程序中进行更改?

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    驱动程序中可能有一些内容会将时钟输出的默认设置更改为25MHz。 您可能需要在驱动程序中进行这些更改以包含寄存器写入。  

    谢谢、

    Cecilia