This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:是否有讨论 ESD 二极管最佳放置的文档?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906731/esd321-is-there-a-doc-that-discusses-optimal-placement-of-esd-diodes

器件型号:ESD321

 是否有一份应用手册讨论了 ESD 二极管的最佳放置位置、以保护 C2000 MCU 等 MCU 的 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    欢迎使用 E2E!

    每个器件的数据表都有自己的"布局指南"部分、其中介绍了布局建议、但没有详细介绍。

    我不知道专门讨论 MCU GPIO 引脚的配套资料、但应用报告"ESD 布局指南"更详细地介绍了一般主题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles