This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:~PWDN0/1/2/3上拉/下拉电阻器要求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906287/ds25br440-pwdn0-1-2-3-pull-up-down-resistor-requirement

器件型号:DS25BR440

由逻辑输出驱动器驱动时、~PWDN 0/1/2/3引脚是否需要上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些引脚直接接受 LVCMOS 输入信号、正常运行时无需电阻器。     根据应用和系统的不同、将下拉电阻 器连接到 PWDN 引脚可能会很有用。  这将确保 即使 逻辑器件断电、DS25BR440也不会输出信号。  

    此致、

    Lee