This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:当电源为3.3V 时、THVD1500是否可以工作?3.3V 或5V 电源的功耗有何差异?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD2450, THVD1410, THVD1419, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906480/thvd1500-can-thvd1500-work-when-power-as-3-3v-and-what-about-the-power-consumption-difference-with-3-3v-or-5v-power-supply

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: THVD2450THVD1410THVD1419THVD1450

您好!

客户发现 THVD1500也可以在 VCC=3.3V 时工作。 明白了吗?

它们还发现 VCC=3.3V 或5V 之间存在功耗差异。

485波特率=9600。

他们发现 3.3V 的功耗低于 5V。  您是否看到了这一点、您能否向我解释一下?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、


    这是一个有趣的发现。 THVD1500设计为仅使用5V 电源。 但是、该器件可能在3.3V 电源下工作、但不符合数据表中的所有规格。 客户测量功耗时的测试条件是什么?  通常、使用较低的电源时、充电能量较小。 有关 不同电压下的功耗、请参阅 THVD2450数据表第8页的图6。   


    有关在3.3V 至5V 电压下工作的真正器件、请参阅此帖子。 THVD1410、THVD1419、THVD1450、THVD2450都支持它。


    e2e.ti.com/.../849650


    此致、


    Hao