This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410 DE 发生器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905016/tfp410-ep-tfp410-de-generator

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件:TFP410

I2C 引脚的用途是什么?

除非我们要启用 DE 发生器、否则 TFP410不需要配置/初始化(通过 I2C)

什么是发电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekkhar、

    DE 发生器用于视频源没有显示面板所需的 DE 信号的情况。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我是否可以获取您的电子邮件 ID 以供进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    最好在这里提问、以便其他可能有相同问题的人可以看到他们。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我将 TFP410与 Zynq UltraScale+芯片连接。

    所以,我的视频源是 Zynq,这是否有 DE 信号?

    否则,我们需要通过 I2C 进行配置,如果是,您是否可以为以下规范提供 i2c 软件.c 文件?

    电阻= 720x480p

    消隐= 25%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    您需要与 Xilinx 联系、或浏览该芯片的数据表以确认它是否具有 DE 信号。  

    此外、我们不提供 TFP410的代码。 由于配置仅通过引脚搭接或 I2C 进行、因此您可以查看数据表中的寄存器映射或引脚说明、并检查需要配置哪些设置。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的意见。

     TFP410 需要在上电后复位、因此如果我复位、即 SEL/RST#低电平至高电平、则会选择 I2C、 并根据 I2C 寄存器中的配置位(BSEL、DSEL、EDGE)和状态位(PD、DKEN)设置芯片配置

    现在、我必须为我的24位单边沿上升单端时钟模式配置 I2C 寄存器。

    那么、这些引脚在电路板上使用硬接线是什么、当我重启[OFF -> ON]时、这些引脚不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    请参阅数据表的引脚功能表中这些引脚的说明。 它描述了启用/禁用 I2C 时的用法。

    通过引脚搭接而不是通过 I2C 来配置器件要容易得多、因此我建议验证您的源是否生成 DE。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据我的理解、下面是功能序列[假设 SCH 正确]

    • 为电路板加电
    • 硬接线
      • A3、A2、A1 -> GND [I2C 地址= 0x70、0x71]
      • MSEN ->仅提供测试点
      • ISEL/Rst#->下拉[也连接到 FPGA ]
      • BSEL/SCL ->上拉[24位数据]
      • DSEL/SDA ->上拉[由于 Vref = VDD、此 DSEL 应独立于我们的设计、单端时钟]
      • EDGE ->上拉[上升沿]   
      • DKEN ->下拉[默认调整]
      • VREF = DVDD
      • PD#->上拉
    • ISEL 最初将为低电平、从 FPGA 进行从低电平到高电平的驱动[选择了 I2C ]
      • 这样、芯片就会实现上电复位
      • 现在只配置与 DE 发生器相关的寄存器
        • CTL_1_MODE 至 CTL_3_MODE ->未配置[取决于硬接线]
        • DE_DLY、DE-CTL、DE-TOP、DE-CNT、DE-LIN ->根据我们的720x480进行配置、消隐= 25%

    • 现在、ISEL 被 FPGA 拉低、所有配置都是通过引脚搭接进行的、现在24位 PIXEL_DATA 是通过.r.t IDCK+发送的、并且可以在 DVI 监视器上观察到数据

    请提供您对我们的方法的反馈

    PS:很快将与 I2C 寄存器值共享以用于去生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看上去一切正常。 不要忘记在 DE_CTL 中设置 HSYNC/VSYNC 的极性。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、我必须知道、我们正在从 Zynq FPGA 生成 DE 发生器

    SWE 只能使用 ISEL/RST 进行上电复位、然后下拉以进行引脚搭接。

    我们仍然需要通过 I2C 配置几个电阻器吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    不需要、如果 FPGA 正在生成 DE、则无需使用 I2C 接口。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、但芯片是如何知道我的 HSYNC、VSYNC 极性的

    如果我需要从该芯片传输到 DVI 监视器的 DDC 信号、我应该如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    很抱歉耽误你的时间。 TFP410不与 DDC 连接、因此它需要直接从源设备连接到 DVI 显示器。

    此致、

    I.K.