This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于 PCA9306上的 SWaP SCL &SDA

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906601/pca9306-regarding-swap-scl-sda-on-pca9306

器件型号:PCA9306

地狱专家

根据以下原理图、器件的 SDA 连接到 PCA9306的 SCL2、这意味着 SDA 和 SCL 是交换的、这是一个 NG 应用还是可接受的应用? 谢谢。

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber、您好!

    这不是问题。  两个通道的设计是相同的、因此哪一个用于 SDA、哪一个用于 SCL 都无关紧要。  不过、请确保 I2C4_SDA 和 I2C4_SCL 线路上有上拉电阻、因为上面的原理图摘录中未显示这种情况。  (除此之外、该原理图看起来不错。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    明白了、谢谢。

    Webber