This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:R 引脚、上拉电阻器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906634/thvd1450-r-pin-pull-up-resistor

器件型号:THVD1450

您好!

我想了解为什么接收数据输出引脚(R)需要上拉电阻器 OS 10KOhm。

由于这是推挽输出、因此无需插入上拉电阻器、对吧?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个推挽输出、在/RE 为低电平时启用。  因此、只要/re 为低电平(即、接收器被启用)、就不需要上拉电阻器。  不过、当/re 为高电平时、引脚会变为高阻抗。  如果系统在接收器被禁用时期望高电平 R、那么它应该被外部上拉。  如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大