This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:OVP 阈值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906220/tpd1s514-ovp-threshold

器件型号:TPD1S514

大家好、

我的客户正在使用此部件(TPD1S5141)作为解决方案,并且他们的系统在正常的 USB 5V 应用中运行,他们测量了此部件,发现 OVP 点锁定在5.62~5.74V 左右,这有点低于输出规格,请询问这是否正常?

它们测量 OVP 的方法是在连接器 VBUS 侧(VBUS_CON)上提供电压、当电压增加到 大约5.62~5.74V 时、VBUS_SYS 将开始下降到0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的电路中是否有其他负载?

    请 直接测试 PCB 板中的 VBUS_CON 引脚电压以进行双重检查。