This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822上电时序问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906197/dp83822i-dp83822-power-up-timing-question

器件型号:DP83822I

大家好、团队成员

我的客户在其项目中使用 DP83822i、他们正在测试供电时序、以查看其测试结果是否符合我们的规格。

在我们的数据表规格图1中、t2=200ms、t4=64ns。

但我们希望您能帮助我们澄清  T2和 T4的定义:

T2:是从硬件复位_N 到 MDC 时钟的弹齿周期?

T4:数据表显示 T4是"硬件配置引脚转换为输出驱动器" 、这意味着什么?

在附件中、客户测试 T2是8.34S、T4是8.16S、这是正确的吗? 如果我们有任何误解、请帮助纠正我们、谢谢。

e2e.ti.com/.../DP83822-timer.xlsx

网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    T2被定义为访问 MDIO/MDC 之前等待的最短时间。 您能否确认您在通电后的8秒前能够读取寄存器并将其白色显示在寄存器中?

    T4定义为输入引脚变为输出时的时间量。  

    我们预计时间将低于8秒。

    谢谢、

    Cecilia