This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:直流平衡编码器机制

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904831/ds92lv2421-dc-balance-encoder-mechanism

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

大家好、团队、

我在下面的方框图中遇到了有关直流平衡编码器的问题。

我认为直流平衡功能应集成到 DS90UB953-Q1等 FPD-Link3器件中、

但是、您能否告诉我直流平衡在 IC 中到底有什么作用、以及如何实现它?

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    在每个正向通道帧中发送一个直流平衡位、用于指示数据是否被反相。 这使我们能够了解链路的质量。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho-San、您好!

    很抱歉、我仍然很难完全理解这一点。

    添加直流平衡位有助于识别每个数据字节起始点/端点。 因此、PLL/CDR 与无直流平衡位进行比较时的工作更加精确?

    请更深入地介绍一下这一点。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流平衡是为了将 FPD 链路上的直流偏移电压保持在一定的范围内。 如果偏移太大,我们将无法恢复数据。

    最棒的

    Jiashow