This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:Q1 4通道 ESD 保护二极管

Guru**** 2819305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905956/tpd4e001-q1-q1-4-channel-esd-protection-diode

器件型号:TPD4E001-Q1

您好!

我正在寻找一个类似于 TPD4E001-Q1的4通道 ESD 保护二极管。

我需要以下要求:

 -需要提供对受保护通道短路的保护(此保护的持续时间比放电事件长、电压为16-18V)
 - ESD 保护(>= 8kV)

这是否是用于应用的好器件? 或者是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、受保护的 IC 引脚上的最大绝对电压为6V。 这是否意味着我需要6V 的钳位电压? 这是否可以由 TPD4E001-Q1提供?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    欢迎使用 E2E!

    对于4通道器件、TPD4E001-Q1满足您提到的 ESD 保护要求、但不提供短路保护。 我们产品系列中的 ESD 器件仅具有 ESD 和浪涌保护功能。 每个标准的持续时间和功耗在 该链接中的应用报告"IEC 61000-4-xTestsfor TI 的保护器件"中进行了详细介绍。 我们的器件只能针对这些标准提供保护、这些标准不包括短路事件。

    此致、

    Andy Robles