This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:当 RE 从高电平切换到低电平时、RX 线路上会出现从低电平到高电平的尖峰

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906251/sn65hvd75-there-is-spike-from-low-to-high-on-the-rx-line-when-the-re-switch-from-high-to-low

器件型号:SN65HVD75

大家好、团队、

我使用 SN65HVD75进行 RS485通信。 我发现、如果 RE 引脚从高电平切换到低电平、RX 线上会出现大约500ns 的尖峰。 是否有办法消除它?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大庄

    您能否详细介绍一下设置? 我假设蓝色线是 REB 引脚、黄色线是 R。 REB 是否也连接到 DE? D 的状态是什么? 总线和 R 的状态如何? 谢谢、

    Hao