This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:+/-反转连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906302/ds10br150---inversion-connection

器件型号:DS10BR150
主题中讨论的其他器件:DS92LV18

大家好、

我的客户正在考虑在 SERDES IC DS92LV18的输出端使用 DS10BR150进行缓冲器配置。

如果 LVDS 信号接线在同一层直接进行、DS10BR150的引脚分配将与+和-相反。

可以反向连接 DS10BR150上的+和-吗?

我认为将输出视为反向+和-是没有问题的。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    为了改进 NRX 数据类型中的 PCB 布局、可以如您所述更改极性。 所以没有问题。

    此致、Nasser